欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工业品采购如何实现1件起订、准时交付?米思米自有工厂给出答案

  • 2025.11.19 14:47:35
  • 米思米
  • 1578

在工业品采购领域,传统模式常常面临高起订量与长交货期的双重挑战。对于处于设计研发阶段或小批量生产需求的企业而言,这些难题尤为突出。然而,米思米自有工厂凭借其独特的运营模式和技术创新,成功破解了这一困局,实现了“1件起订、准时交付”的承诺,为工业品采购市场带来了显著的模式优化与效率提升。


米思米自有现代化工厂,不早不晚,精准交付.jpeg


一、工业品采购的传统痛点


长期以来,工业品采购市场被高起订量和不确定的交货期所困扰。许多供应商为了追求生产效率和成本控制,往往设定较高的最小起订量,这对于需要少量零件进行测试或小批量生产的企业来说,无疑增加了库存成本和资金压力。同时,漫长的交货周期也影响了项目的推进速度和市场响应能力。


二、米思米自有工厂的创新实践


MTO生产模式:按需定制,灵活响应


米思米自有工厂采用了先进的Make to Order(MTO)生产模式,即根据客户的具体订单要求进行定制生产。这一模式全面革新了传统的Make to Stock(MTS)大库存模式,使得即使订单量仅为1件,工厂也能迅速响应并安排生产。MTO模式不仅满足了客户的个性化需求,还大大降低了客户的库存风险和成本,为设计师和初创企业提供了极大的便利。


一件商品也能不早不晚,精准交付.jpeg


JUST IN TIME生产理念:精益管理,准时交付


“JUST IN TIME”(及时制生产)是米思米自有工厂的核心生产理念。通过先进的数字技术排产系统,工厂能够精确计算每道工序的生产时间,确保产品在不早不晚的时间点完成生产并送达客户手中。这种精益化生产方式不仅缩短了生产周期,还通过减少工序间的批量等待时间,显著提高了生产效率。


一体化生产流程:全工序覆盖,品质卓越


米思米自有工厂拥有一体化生产流程,从原材料存储、热处理、生产加工到表面处理,所有环节均在同一个工厂内完成。这种布局不仅减少了物料搬运和等待时间,还通过恒温恒湿的存储环境和严格的品控标准,确保了产品质量的稳定性和一致性。特别是金属类商品的表面处理,工厂自建了独立车间,避免了外发加工带来的交期不可控问题,进一步提升了生产效率和产品质量。


米思米自有工厂同厂备足各类生产所需原材料.jpeg


海量型号产品:一站式采购解决方案


米思米自有工厂提供涵盖经济型与标准品的海量型号产品,以满足不同客户的多样化需求。其中,导向轴、直线导轨、轴承等核心零部件凭借高精度与稳定性,成为众多客户的优先选择。这些产品不仅适配自动化设备,还可根据客户需求灵活定制,真正实现“一站式采购”。无论是标准件还是非标件,米思米都能提供高质量的解决方案,帮助客户简化采购流程,提高采购效率。


三、技术支撑与数字化管理


DNC系统:智能排产,精准高效


为了实现JUST IN TIME生产理念,米思米自有工厂自主研发了DNC系统。该系统能够根据客户的交期要求,智能调整生产计划,确保每道工序都能在最合适的时间点进行。这种智能排产方式不仅提高了生产效率,还使得即使面对紧急订单或小批量订单,工厂也能从容应对,确保准时交付。


米思米自有工厂排产以交期为优先而非产量.jpeg


数字化管理看板:透明可视,责任明确


为了进一步提升生产管理的透明度和效率,米思米自有工厂还引入了数字化管理看板。通过这一系统,生产进度和出库情况一目了然,责任明确到人。这种可视化的管理方式不仅提高了团队协作效率,还使得管理层能够迅速发现并解决潜在问题,确保生产计划的顺利进行。


四、加入米思米,共创工业品采购新未来


在工业品采购领域,米思米自有工厂凭借其MTO生产模式、JUST IN TIME生产理念以及一体化生产流程和技术支撑,实现了“1件起订、准时交付”的承诺。这一创新模式不仅解决了传统采购模式的痛点问题,还为工业品采购带来了全新的解决方案。


如果您觉得米思米的产品符合您的需求,那么注册成为米思米的企业会员将是一个明智的选择。作为会员,您将享受到更多专属优惠和服务,包括优先获取新品信息、定制化采购方案、快速响应的售后服务等。米思米自有工厂将以更加优质的产品和服务,助力您的企业实现高效、稳定的工业品采购,共同开创工业品采购的新未来。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities